Nachhaltige Stromkontinuität: "Machen Sie es grün!"
In einer Welt, in der die Ressourcen begrenzt sind, müssen wir alle die Konsequenzen unseres Handelns, unserer Entscheidungen und unserer Arbeit berücksichtigen. Daher setzen wir uns dafür ein, die Nachhaltigkeit unserer USVs während ihres gesamten Lebenszyklus zu erhöhen, vom Design über die Vermarktungs- und Nutzungsphase bis hin zur Entsorgungsphase, um die Umweltauswirkungen des gesamten Systems zu reduzieren.
Soziale Unternehmensverantwortung
Grünes Management und nachhaltige Lieferketten: Diese Konzepte sind Teil von Legrands Sozialer Unternehmensverantwortung, welches die Verpflichtung des Unternehmens ist, eine Strategie zu erarbeiten und diese mit praktischen Aktionen, die auf ein sozial verantwortliches Verhalten gegenüber allem um ihn herum abzielen, wie Menschen, Dingen und Umgebung.
CSR umfasst das Management von Humanressourcen, die Organisation und Arbeitsteilung sowie die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. CSR zielt darauf ab, die Auswirkungen zu bewerten, die die Handlungen und Entscheidungen des Unternehmens intern, aber auch extern, auf die Stakeholder und die Umwelt haben.
BUSINESS ECOSYSTEM
Oder wie Legrand ethisch mit dem gesamten Ökosystem seiner Aktivitäten umgeht.
PEOPLE
Oder wie Legrand mit all seinen Mitarbeitern und Interessenvertretern interagiert.
ENVIRONMENT
Oder wie Legrand beabsichtigt, die Umweltauswirkungen des Konzerns zu begrenzen.
![Soziale Unternehmensverantwortung](https://ups.legrand.com/website/images/sustainability/csr-en.jpg)
Kreislaufwirtschaft
Wir sind bestrebt, ein System zu schaffen, das alle Interessengruppen einbezieht, um Werte, Ziele und Maßnahmen zu teilen, um die Umweltauswirkungen aller unserer Wirtschafts- und Produktionsprozesse zu kontrollieren und zu reduzieren, Abfall zu reduzieren und Umweltauswirkungen und in neue Ressourcen umwandeln was früher als «Abfall» definiert wurde.
Die Kontrolle dieser Aspekte wirkt sich auf den gesamten Lebenszyklus des Produkts aus, beginnend mit dem Design neuer Konzepte und neue Spezifikationen für die Materialien, aus denen die USV besteht; das ist durch verantwortungsvolles Design möglich und Beschaffungsprozesse (sog. «Grüne Beschaffung»), mit starkem Fokus auf Forschung und Nutzung von innovative Materialien aus der Kreislaufwirtschaft und alternative Rohstoffe. Wenn ein Produkt seine Lebensdauer beendet hat, können alle diese Materialien zu hochwertigen Ressourcen werden, die in anderen Produktionszyklen weiterverwendet werden können.
![Digitalisierung](https://ups.legrand.com/website/images/sustainability/digitalizzazione.jpg)
Digitalisierung
Neue Informationstechnologien ermöglichen uns die Reduzierung von Papierdokumente zu Gunsten des digitalen Formates: somit sind die Informationen immer und überall abrufbar vom PC oder Smartphone und wir vermeiden hiermit das Fällen vieler Bäume.
Digitalisierung wird auch zu einem wichtigen Treiber der Kreislaufwirtschaft, da es den Einsatz von Tools für Leistungsdaten Analyse und präventive Diagnostik ermöglicht, beides hilfreich zur Optimierung des Lebenszyklus und die Haltbarkeit des Produktes.
![Wirkungsgrad // Effizienz](https://ups.legrand.com/website/images/sustainability/efficienza.jpg)
Wirkungsgrad // Effizienz
Unser R&D-Team arbeitet ständig an der Entwicklung immer effizienterer USV, die eine hohe und schrittweise Leistungzunahme bei minimalem Energieverbrauch ermöglichen; Im Hinblick auf die CO2-Emissionen führen wir Prozesse und Produkte ein, die eine Verbesserung des Co2-Fußabdrucks im Vergleich zur Vergangenheit darstellen.
Aber der Wirkungsgrad ist nicht nur gleichbedeutend mit hoher Leistung.
Für uns meint Wirkungsgrad auch Öko-Design: Dieses beinhaltet, die USV ist so konstruiert, dass sie einfach repariert, gewartet und einfach in Ihre Bestandteile getrennt werden kann.
Das bedeutet für unsere USV eine Erhöhung der Haltbarkeit und die Möglichkeit am Lebensende der Wiederverwendung und des Recycelns. Inhalte, die mit Borri aktualisiert werden sollen.
![EPD/PEP](https://ups.legrand.com/website/images/sustainability/pep.jpg)
EPD/PEP
Für jede Produktfamilie erstellen wir eine EPD (Environmental Product Declaration) oder PEP (Profil Environnemental Produit) nach ISO 14025: Es ist eine Erklärung, die eine Art Umweltfoto des Produkts ist.
Die EPD wird nach dem Konzept der Lebenszyklusbewertung erstellt: Sie untersucht die Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus, von der Entwicklung von Produktspezifikationen über die Wahl der zu verwendenden Materialien bis hin zur End-of-Life-Destination des Produkts selbst.
![DIN EN 62040-4 Norm](https://ups.legrand.com/website/images/sustainability/iec.png)
DIN EN 62040-4 Norm
IEC 62040-4:2013 legt den Prozess und die Anforderungen für die Vereinbarung der Umweltaspekte von unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) fest, mit dem Ziel, der Verringerung etwaiger negativer Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus von USV zu fördern.
Diese Produktnorm ist mit den geltenden allgemeinen und horizontalen Umweltnormen harmonisiert und enthält weitere Details zu USVs.
Siehe alle EN 62040-4 Normen und PEP für Legrand UPSs